This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IR IPS042G 更换

Guru**** 2557230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, CSD88539ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660116/ir-ips042g-replacement

主题中讨论的其他器件:TPS2660CSD88539ND

I MA 希望更换 IR IPS042G 双路 HEXFET 低侧功率 MOSFET

你有什么好的或更好的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、  

    此50V、0.5ohm 器件具有一些集成保护功能、因此该论坛(仅处理电源块、功率级和无保护的分立式 FET)不提供任何功能。 让我尝试重新分配您的电源、看看 TI 是否有解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    您能否提供一些应用信息(如何使用该器件)、以便我们为您的需求提供最佳解决方案? 如果高压轨需要保护、我们确实有 TPS2660电子保险丝器件。 该器件提供反极性保护、反向电流保护、热关断和过压保护。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要引脚对引脚的替换、因为 IR 的这款器件已停产! 以下是数据表:-

    https://www.infineon.com/dgdl/ips042g.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c379e31601

    我有其他公司提供的一些选择、但我想了解 TI 提供的建议!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有更新???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    在此对延误表示歉意。 到目前为止、我们还没有任何此器件的引脚对引脚替代产品。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSD88539ND 如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    该设备不属于我的组、因此让我在正确的组中回答您的问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel、
    CSD88539ND 采用相同的封装、但它是一个双路 SO-8 FET (这意味着它实际上是一个封装中的两个 FET)、没有 IR FET 的额外逻辑 AND、因此功能将会非常不同。