This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150-Q1:TPS65150-Q1如何控制 CTRL 引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654740/tps65150-q1-tps65150-q1-how-to-control-ctrl-pin

器件型号:TPS65150-Q1

尊敬的:

我们的熟料设计 TPS65150-Q1当 CTRL 引脚 上拉至 Vin 时、VGH 可输出24V。

但 CRTL 连接 TCOM 控制、VGH 无法连接到输出电压。

如有任何疑问、请告知我。

谢谢、

此致、

Lawrence.e2e.ti.com/.../102Q101_2D00_1A_2D00_PWB_5F00_V6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    我是否理解正确、将 CTRL 连接到 VIN、VGH 连接到24V、将 CTRL 连接到控制器的输出、VGH 不会变为24V?

    在这两种情况下、相同的负载是否都连接到 VGH? 您能否测量两种情况下的负载电流?

    请解释上述示波器图中显示的内容。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    这个问题是否仍然是主题问题? 或者您是否成功解决了这一问题?

    我们非常感谢您提供快速反馈。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona

    如果有任何更新会让您知道、我们的客户端 LCD 面板会出现一些问题。

    感谢你的帮助。

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lawrence、

    感谢您提供信息。 现在、我们将关闭该线程。 如果您的客户有消息、只需在下方发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)。

    此致、
    Brigitte