This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650EVM-639, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625257/bq24650evm-639-bq24650evm-639

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件: BQ24650

大家好。 我想将 BQ24650用于我的充电电路、我研究 了 BQ24650EVM-639。 但 ı 不能理解什么。 希望回答这个问题

首先、Q2在原理图中的作用是什么。 o 它连接到 CE、但 CE 不在任何地方使用。  BQ24650EVM-639模块 I/O 不使用 CE 引脚。

- MPPT 是单向重载,或者我们选择一次,它不会改变?

感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /CE 是一个外部充电使能逻辑。 当 JP4打开时、/CE 为高电平。 Q2打开以旁路 R19、该 R19将 MPPSET 拉低并禁用充电。

    MPPT 是电阻分压器的固定值。 此器件不会动态更新 MPPT 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、它非常有帮助