This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:噪声问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660315/ucd3138-noise-problem

器件型号:UCD3138

尊敬的所有人:

我在我的转换器中使用 UCD3138。 在低输入电压和轻负载条件下、一切都很好。 但是、当我增大输入电压时、UCD 会停止所有 DPWM 信号。 我猜连接会丢失、因为在 DPWM 停止后、我无法访问内存调试器。 我认为这个问题是由噪声引起的、但我需要帮助确定是由噪声还是其他一些软件问题引起的。  

我使用 的是具有 UCD3138集成数字控制器的非隔离式双向转换器软件 、但我更改了几乎所有配置、DPWM 设置等 我没有更改软件的所有部分都是软件中断、PMBus_handler、init_variables 和 init_PMBus 函数。

在我的测试过程中、为了消除所有 ADC 和 EADC 的影响、我将相应的测量电路从 UCD 隔离、并将所有 ADC 和 EADC 引脚拉至接地。 仍然存在问题。 然后、我认为问题可能是由 PMBus 引脚或旁路引脚或复位引脚上的噪声引起的。 我不是专家、但该引脚上的噪声不应如此有效。 我在开关时连接了噪声点示波器屏幕。 如果您检查一下、我会很高兴。  

或者连接因软件部件而丢失? 我确定我禁用了所有故障、但我还是不知道软件中断或上述其他函数发生了什么情况。 这些功能是否会对禁用 DPWM 信号或复位器件产生任何影响?

如果您能帮我解决这个问题、我将不胜感激。

谢谢  

Merih

1.8V 旁路引脚:

 

 


复位引脚:


 

PMBus_ALERT:

 

PMBus_CLK:

 

PMBUS_CTRL:

 

PMBus_DATA:


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法排除这可能与噪声相关。
    在电路板的布局过程中、您是否遵循了"UCD3138系列-实习设计指南"中的所有建议?

    如果没有、请仔细阅读以下内容:

    www.ti.com/.../slua779a.pdf

    例如、您是否具有单个接地或单独的 AGND 和 DGND?
    您是否在 VCC 和 GND 之间有一个与主旁路电容器并联的低 ESR 10nF 陶瓷电容器?

    下载固件时是否编写了检查内容?
    如果没有、您能否检查 GUI 在 ROM 模式下是否可以检测到您的电路板?
    我们需要验证是否发生了复位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Merih、有什么意见吗? 此问题是否仍在处理中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yitzhak、

    感谢您的建议、但这肯定是噪音问题。 我通过增大栅极电阻来略微减慢 FET、问题得到了解决。 我需要更改我的布局。

    谢谢你

    Merih