This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180应用问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, LM8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625306/ucc28180-ucc28180-application-question

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: LM8365

大家好、

我根据参考设计 UCC28180的要求、使用 LM8365触发 OLP (开环保护)来实现欠压功能、但有一些问题需要您的帮助!

查看波形显示结果。 LM8365行为正确、但 UCC28180栅极引脚出现故障....(另一个验证过压保护 PWM 可能会真正关断)

1.是否可以知道 UCC28180具有 PWM 的迟滞功能?

2. OLP 和 OVP 禁用 PWM 行为不同、对吧?

3.您能提供建议吗? 或者、您可以帮助我们查看原理图是否有错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭约翰:

    TI 建议将 ISENSE 引脚上的电压限制在0v 和-1.1v 之间

    在原理图中、您有 两个串联的1N4148二极管、这会将 ISENSE 限制在大约-1.4V

    请使用单个反向二极管检查运行情况。

    回答您的问题:

    1 OVP 限制有迟滞。 如果 VSENSE 达到设定值的109%、则禁用 PWM、并在设定值的102%时重新启用。

    2是 OLP 和 OVP 是不同的。
    OLP 为设定值的16.5%

    3移除1N4148二极管中的一个

    希望这对您有所帮助

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的推荐。 迟滞仅用于 OVP 限制?

    此致、
    郭先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郭

    是的、正确。

    此致

    John