This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76PL455A-Q1:关于 bq76PL455A-Q1中的菊花链通信

Guru**** 2330830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622959/bq76pl455a-q1-regarding-daisy-chain-communication-in-bq76pl455a-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1

您好,

我在 菊花链中使用了 bq76PL455A-Q1、但它无法显示在 GUI 上(仅显示一个电路板)。  菊花链通信是否需要进行任何硬件更改。 如果是、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    请验证底部 EVM 上 SW2上的两个传动器是否设置为单个、顶部 EVM 是否设置为 DIFF。

    您能否为我验证电池连接和菊花链连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David W.

     我已经制作了自己的电路板、在该电路板中、我没有放置 SW2。 所有连接均符合您的指南行。 请告诉我问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    如果 可以、您可以 分享您的原理图吗? 您可以通过私人邮件共享它。

    您的堆叠板是否会唤醒、而不仅仅是 基本器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经唤醒了所有堆叠板。

    我已经共享了原理图、请检查。 原理图是单板、我已根据用户指南 line.e2e.ti.com/.../16-Cell-BMS-schematics.pdf 进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在菊花链连接中、需要从控制器板连接 VCC 和 GND 到所有板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rahul、

    菊花链中的每个 IC 都应具有自己的本地 GND/电源平面。 将它们全部连接在一起可能会损坏 IC 和电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我想确认- VIO 由 VP 为堆叠器件供电、对吗? 您要移除 R100?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在上面的原理图中、VIO 由 VP 为所有堆叠器件供电。 根据给定文档、bq76PL455A-Q1设计建议表2. 堆栈和单端通信检查列表、我删除了 R100、R105。 是菊花链通信中所需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但问题没有解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、对于堆叠器件、应移除这些电阻器。

    一个问题-您是否了解过 COMMH+/COMMH-和 COMML+/COMM-信号(在隔离电容器的 IC 侧)?

    只是进行彻底检查、您将 COMMH+连接到 COMML+、将 COMMH-连接到 COMML-、对吧?

    您是否测量了堆叠器件的 VP? 我想知道大基极电阻器是否与之相关。 我们的 EVM 使用0欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经检查了堆栈侧的 VP 大约为4.9V。 COMMH+连接到 COMMH-,与 COMML+连接到 COMML-相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    标称电压应更接近5.3V。  

    您的 BJT 的器件型号是多少?

    尝试减小基极电阻。 您甚至可以 根据需要将其替换为0欧姆或焊接电桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David,

    我的问题可以解决。  我已将基极电阻更改为0欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 WAKEUP 引脚连接到 GND 时,不会检测到电路板。