This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55281:12通道 LED 驱动器规范

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55281, LP5523, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655132/lp55281-12channel-led-driver-spec

器件型号:LP55281
主题中讨论的其他器件: LP5523LP5569

您好!

我需要 TI 确认 LP55281的规格。

 我听说 在启动过程中必须有一个内部引擎来执行动画。 请检查 LP55281是否已安装。

此外、请检查 我们是否可以在不使用升压转换器块的情况下连接外部电源。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    是的、您可以禁用升压并使用外部电源。 默认模式为禁用。

    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    您能否回答有关动画的内部引擎的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    没有内部发动机、如果需要发动机、请检查 LP5569、LP5523。
    谢谢!
    夏季