This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持预偏置启动的半桥控制器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660009/half-bridge-controller-that-supports-prebiased-start-up

主题中讨论的其他器件:UCC28251UCC256304

大家好、

我的客户正在寻找符合以下要求的 PWM 控制器。
是否有任何推荐的 TI 器件?

-用于 DCDC 转换器的半桥控制器(输入:9~36V、输出:12V)
-支持预偏置启动

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K. Yaita、

    感谢您关注 TI。 了解一下 UCC28251。 它支持半桥拓扑和预偏置启动:www.ti.com/.../UCC28251

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benjamin - San、

    感谢您的友好支持。
    我想再问一个问题。

    是否有满足以下要求的 PWM 控制器?
    -用于 DCDC 转换器的半桥控制器(输入:9~36V、输出:12V)
    -轻负载效率很高

    我认为 UCC28251没有高轻负载效率的特性、因此需要提出上述问题。

    此致、
    雅丽塔/日本地区  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:K.Yaita-San、

    我是否可以询问此设计的总输出功率是多少? 如果您的客户可以接受谐振 LLC 半桥拓扑,请查看 UCC256304: 

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benjamin - San、

    感谢您的支持。
    我听说最大输出功率为100W。

    此致、
    雅丽塔