This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:用于确保电池正在充电的功能测试

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659704/bq24090-functional-test-to-ensure-battery-is-charging

器件型号:BQ24090

我们的目标是设计功能测试、以确保充电电路正常工作。 我们希望确保通过 USB 为电池充电没有问题。 执行此操作的最佳方法是什么?  此 FCT 适用于大容量产品、因此最大限度地缩短测试时间非常重要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与你联系

    查找来自我的联系请求。

    bq24090具有许多用户可配置引脚、因此在不查看原理图的情况下很难建议进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24090高级测试概要。

    1)恒定电流充电-由 ISET 电阻设置、ISET2引脚为低电平、受 ISET2限制、请参阅数据表。
    a.将电池仿真器电压设置为3.8V、并验证 OUT 处的电流是否满足目标值。
    b.如果使用 ISET2降低电流、则将该引脚设置为高电平并悬空以降低输出电流
    c.在此期间、/CHG 引脚将为低电平

    2)恒定电压充电-由器件设定为4.2V、建议将 ISET2设定为低电平
    a.将电池仿真器电压设置为4.1V 至4.2V、并验证电流是否减小
    b.在此期间、/CHG 引脚将为低电平

    3)充电终止--在前置引脚上由电阻器设定在5%至50%之间,10%是典型值
    a:增加电压并观察电流下降进一步验证端接值电流停止且/CHG 引脚变为高阻态(漏极开路)

    4)使用 TS 引脚进行温度感测—如果未使用 NTC、则禁用10k 电阻器
    a:可使用值较低的电阻器来仿真高温并验证关断情况。 可使用值更高的电阻器来仿真低温并验证关断。
    b.此测试将取决于用户配置、NTC 通常位于电池组中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来我们仍然需要插入 USB 电缆。 我们需要在我们的测试设施中使用电池仿真器来检查电池充电器的输出。 很显然、我们需要检查引脚的状态。 我是否理解正确?