This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 EV2300的持续问题-现在设备出现故障

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, EV2400, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624251/bq34z100-bq34z100-ongoing-problems-with-ev2300---now-device-bricked

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: EV2400

我一直遇到 BQ34Z100器件和 Battery Management Studio (1.3.45至1.3.76)以及 EV2300 (Ver 3.1c)的问题。  在我们的设计中尝试配置 BQ34Z100器件(电压校准、设置化学 ID 等)时、我发现软件和 EV2300不可靠。  我通过论坛发现 EV2300 3.1c 不可靠、我应该升级到3.1m。  但是、尽管我购买了第二个 EV2300 (它是由 DigiKey 提供的、具有3.1c 的版本)并在论坛上寻求帮助、但我无法使固件升级正常工作(请参阅先前的文章)。 我坚持使用 EV2300 3.1c。

现在我发现、在导出 SREC 文件并对另一个器件进行编程(不修改其他文件)之后、我已经使我正在编程的器件起了欺骗作用。  在论坛上进行更多搜索表明这是此版本 EV2300的已知问题。  因此、在过去几个月中、我在很多周的时间里感到非常沮丧和沮丧。

我可以恢复我的设备、但它被某种程度的欺骗了吗?  它安装在系统中、很难更换。

是否有可以发送 EV2300单元进行升级的地方?  另外、EV2400是否更可靠(也许是支持更好的器件)?  我可以从 DigiKey 订购一个、但它上是否安装了有效版本的固件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题的根源可能是 EV2300固件版本。 更新适配器可能很棘手、下面是一个指向 e2e 论坛的链接、它可能会有所帮助。

    EV2400是一款更好的通信适配器、而且更容易更新其上的固件。 它还使用 Windows 驱动程序、其中 EV2300使用 TI 开发的驱动程序。

    您的 bq34z100-G1可能被骗了。 如果仍处于 ROM 模式、则可以将默认 srec 文件编程回器件并恢复模块。 由于 EV2300故障、您的 srec 可能已损坏。 bq34z100-G1 在正常模式下使用 I2C 地址 AA、在 ROM 模式下使用 I2C 地址16。 您可以尝试使用这些地址中的每个地址读取寄存器00、并查看其中一个地址是否确认。 这将指示监测计处于哪种模式。 您可以使用示波器检查外部热敏电阻、以查看固件是否正在运行。 它应该每1秒脉冲一次。 (仅在正常模式下才会发生脉冲。) 如果监测计处于 ROM 模式、则尝试加载默认 srec 文件、并可从 bq34z100-G1网站下载该文件。 如果“执行”按钮未使电量计恢复正常模式,请尝试卸下并重新连接电池。 这将对器件进行上电复位。 如果这些都不起作用、则可能需要更换器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 TEC、我非常感谢您的帮助。  我确实按照建议订购了 EV2400、到目前为止、它似乎更可靠。  我将继续使用此适配器进行开发、并停止使用 EV2300。

    不幸的是、对于我的一个看起来被骗的 bq34z100来说、这太晚了。