This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:未通电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291, UCC256301, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658874/ucc25630-1evm-291-no-power-on

器件型号:UCC25630-1EVM-291
主题中讨论的其他器件: UCC256301UCC256302

大家好、

我聪明的客户开始评估 UCC25630-1EVM-291。

他是 ACDC 专业人士,不是初学者

输入电压为90伏交流电、输入电压为下一个 DC350伏。

但不奏效。

他是第一次打开 EVM、没有使用过。

你有什么建议吗?

给我发送电子邮件 确定。

H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    感谢您关注 UCC25630-1EVM-291。 您能否让客户检查 UCC256301的 BLK 引脚上的电压? 它应该高于3V。 如果 BLK 高于3V、请查看 RVCC 并确保它为~12V。 我从您的描述中假设没有发生切换?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本-圣、

    我的客户将在下周二返回他的办公室。
    他还阅读了这些产品的所有文档。
    他锁定了模具的标记、即"UCC25630 G4"。
    他说、这真的是 UCC256301吗?
    您知道它是 UCC256302还是3、不起作用。

    谢谢、
    H.DOI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    默认情况下、所有 UCC25630-1EVM-291都附带 UCC256301。 是否可以再次检查丝印标记? 如果是 UCC25630-1EVM-291E4、则是 EVM 的原型版本。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    您的客户是否能够解决他的 UCC25630-1EVM-291问题?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-圣、

    感谢您的支持。

    这很容易出错。

    他的电子负载的电压显示断开、
    无法读取输出电压。

    EVM 工作正常。

    我想他会为该 IC 获取良好的数据。