This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54394:关于 VIN1和 VIN2

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625281/tps54394-about-vin1-and-vin2

器件型号:TPS54394

您好!

客户正在考虑使用 TPS54394。
我从客户那里得到了三个问题。
请 给我建议。

是否可以向 VIN1和 VIN2添加另一个电压?
 (VIN1=12V、VIN2=8V)
内部电路控制电压 (Vreg5) 是由 VIN1还是 VIN2提供?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 DS 中的功能方框图、您可以对 VIN1和 VIN2使用不同的电压。

    Vreg5由 VIN1供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mao-San、

    感谢您的回答。
    让我再问一件事。

    当输入电压相同时、
    我应该安装一个输入电容器和一个 LC 滤波器吗?
    或者、我是否应该在每个 VIN1和 VIN2中设置?

    请给我建议。
    目前、计划进行以下电路配置。
    e2e.ti.com/.../TPS54394.pdf

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用 LC 取决于您。
    对于电容器,只需一个就足够了,但您可以在两个电容器中放置一些高频电容器(0.1uF)。