This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:BQ25890 MaxCharge、HVDCP、ILIM 电池充电电流问题。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659799/bq25890-bq25890-maxcharge-hvdcp-ilim-battery-charge-current-question

器件型号:BQ25890

尊敬的支持:

我有关于 BQ25890和 ILIM 硬件引脚的问题。 我的当前设计中、无需打开微处理器即可为器件充电。 在这种情况下、我依靠硬件 ILIM 电阻器来限制电池电流。 默认情况下和看门狗复位情况下、BQ 充电电流默认设置为使用2A 电流为电池充电。 这对于我的应用来说有点太高了。 我已经确定了 ILIM 电阻器的大小、以防止充电电流对于我的特定电池而言过高、假设 USB 输入为典型值5V。 在默认启用 maxCharge 和 HVDCP 的情况下、如果在首次打开微处理器之前或由于电池交换而在上电复位之后使用高压充电器、是否会出现潜在问题?


例如。 当 ILIM 设置为5V 输入电源上的最大输入电流为0.9A 时、充电功率为4.5W。 假设效率完美且电池刚刚保持预充电状态,则仍低于电池的充电限制。 但是、如果协商了 maxCharge 或 HVDCP、则功率可能会高达10.8W。

如果处理器尚未降低快速充电电流寄存器、我是否正确地假设转换为电池充电的较高功率可能是一个问题?


-卡纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是有效的、因为 ILIM 没有输入电压信息。 您已经评论说、处理器可能会降低充电器电流设置、您需要处理器调整充电器寄存器。 另一种选择是使用 bq25890H、即默认情况下禁用 HVDCP 或 MaxCharge 检测 REG01[1]=0。 它需要处理器来启用检测。 另请检查 REG01、REG0A[3]、REG0D[7]、REG14[0:1]、V (OTG_BAT)和 TQON_RST、以了解 bq25890H 与 bq25890之间的差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ezhao、

    REG01[1]=0中的字段禁用12V 最大电荷和 HVDCP、但没有提到9V 设置。 但是、通过调整 ILIM R 值、我认为我可以使用 BQ25890H 版本、最大限度地减少电路变化。 这应将进入电池的充电电流降低到安全水平。 感谢您的建议。

    此外、似乎有一些 BQ24XXX 系列 IC 具有非常相似的引脚排列、但不支持更高电压的充电。 这些 IC 似乎也可以正常工作。

    -卡纸