This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电路设计建议

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070-Q1, UCC28951-Q1, UCC28180, UCC28700-Q1, PMP8787, UCC27424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660350/ucc28951-q1-circuit-design-recommendation

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070-Q1UCC28180UCC28700-Q1PMP8787UCC27424-Q1

你(们)好

目前、我的客户正在计划开发 AC 220V 输入/2.5V、450A 输出的规范。

我认为该电路应由 UCC28070-Q1 + UCC28951-Q1组成。

是否可以将电路配置为满足此配置的规格?

或者、您是否有可单独推荐的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    这是一个1.1kW 应用、因此交错升压 PFC 是一个不错的选择、UCC28070-Q1将是该应用的最佳控制器。 如果不需要汽车级、则可以考虑使用 UCC28180单相 CCM PFC 控制器。

    PSFB 也是直流/直流级的理想选择。 变压器的次级侧应该有一个单次导通-这是为了最大程度地减小其电阻。 然后在倍流器输出或全桥整流输出之间进行选择、并在整流器开关数量(桥式整流器中为4个)和输出电感器数量(电流加倍器电路中为2个)之间进行权衡

    UCC28951-Q1需要一个大约12V 的 VCC 电源、例如、此电源可由使用 UCC28700-Q1 (PMP8787)的小型隔离反激式电路供电。 控制器应位于隔离栅的次级侧、而不是初级侧。 这有两个原因。 如果控制器位于次级侧、则无需光耦合器即可跨隔离栅传输反馈信号、因此可以获得更快的瞬态响应。 第二个原因是2.5V 不足以通过光耦合器驱动 FB 信号-在任何情况下都需要一个辅助电源轨。

    MOSFET 栅极驱动信号可通过隔离栅从次级侧的控制器通过 ISO7740F-Q1隔离器或隔离器/驱动器器件 UCC21521-Q1传输到初级侧的 MOSFET

    在此低输出电压下、您必须使用同步整流器-同样、还必须为其栅极打开/关闭信号使用偏置轨、并且 UCC27424-Q1可用于驱动 SR MOSFET。

    希望这对您有所帮助-如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    非常感谢您的快速回复。
    我想再问一件事。
    如果使用 UCC28951-Q1、我想移除前面的 PFC 电路。
    是否可以在250Vdc ~ 375Vdc (AC220V 设计旁边的电桥)范围内使用它?
    如何为12V 输入级配置反激式电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andy

    是的、无需 PFC 级。 UCC28951-Q1将由交流桥式整流器输出端产生的直流电压供电运行。 此器件的 Excel 计算器允许您设置直流输入电压范围、然后它将执行您的设计所需的其他计算。 占空比范围(Dmin 至 Dmax)随着输入电压范围的增大而增大、但可以顺利地实现250Vdc 至375Vdc。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,科林

    非常感谢您的快速回复。

     我想再问一件事。

    您是否可以获得您提到的 Excel 文件??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    它位于 www.ti.com/.../toolssoftware 的产品网页上

    向下滚动页面至"Software 2"、然后选择 Excel 或 Mathcad 设计工具。

    请注意变压器匝数比-显示为四舍五入为最接近的整数。 使用复制和粘贴将单元格 C25中的未取整值放入单元格 C26 (两个单元格均显示取整值)

    SR 上的次级电压应力 是计算得出的两倍

    此致

    Colin