This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用2.5V 开路250mA 太阳能电池板为1.2V 镍氢电池充电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623357/charging-1-2v-ni-mh-battery-with-2-5v-open-circuit-250ma-solar-panel

主题中讨论的其他器件:BQ25504

大家好、团队、

我想在白天用2.5V 250mA 太阳能电池板为1.2V 电池充电、并在夜间使用电池来运行 LED。

但 ı 在多云天气和阴影下太阳能电池板出现问题、因为由于电压和电流下降、太阳能电池板无法为电池充满电。

您能帮我找到合适的组件、以便使用此太阳能电池板为电池充电吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看 BQ25504。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    此组件是否可以使用直接电池电源并生成5V 输出电压以用于电路?
    是否有任何组件同时为电池充电并将电池启动电源电压充电至5V 输出电压?
    ı、Δ I 正在寻找一个组件、该组件被太阳能用作电池充电器、并用作仅使用电池电源生成5V 电压的升压稳压器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当没有输入时、该 IC 由电池供电。 它不会提高电池电压。 必须添加升压 IC 才能实现此目的
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我有另一个问题。 当电池电压降至 UV 以下时、IC 能否防止电池在外部负载上供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的。 当电池电压降至 VBAT_UV 以下时、电池将与负载断开。
    此致、
    Raheem