This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118EVAL:设计具有2层的类似电路板

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625219/lm25118eval-to-design-similar-board-with-2-layers

器件型号:LM25118EVAL

大家好、

LM25118EVAL 包含4层电路板和3.45 X 2.65英寸电路板尺寸。
我的客户考虑设计类似的电路板(输入:5-42V、输出:12V/3A、FSW=300kHz) 、 具有2层、电路板尺寸相同。
在这种情况下是否存在热问题?  

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    这在理论上是可行的,但应考虑到以下几点:

    1. 热性能将受到影响。 使用两层仅会对热性能产生重大影响、因为没有足够的铜量来散热、器件工作温度将升高。
    2. 器件在 TA 较高温度下运行时、可能会遇到比器件在 TA 较低温度下运行时严重的可靠性问题
    3. EMI 性能将受到影响。 直接放置在顶层/信号层下方的接地层对产生的 EMI 性能具有积极影响、因此使用双层板可能需要更复杂和复杂的滤波器、以实现与双层板相当的性能。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Brani