This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:EMI 滤波器设计 AN-2162

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625286/tps54340-emi-filter-design-an-2162

器件型号:TPS54340

大家好、

我使用的是应用手册 AN-2162。 作为使用我的直流/直流转换器 TPS54340进行 EMI 滤波器设计的参考。

我未使用参考公式计算滤波电容"b"CFB 的值

我的结果:

示例1 CFB = 3.96uF、与2.5uF 不匹配(LF = 1uH、FS = 800kHz、|at_dB|= 40dB)

示例2 CFB = 4.74uF、与6.4uF 不匹 配(LF = 3.9uH、FS = 370kHz、|at_dB|= 40dB)

公式中是否有任何错误或它是我的错误?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、耶稣、
    在大多数情况下、您获得的值只是一个很好的起点、您必须在最终应用设置中对滤波器进行微调。
    很难生成"即插即用"值、这不需要进一步调整滤波器组件值。
    所需的最终值将受到电路板布局、测试设置、电缆长度、电路板寄生效应等的影响
    请记住、公式中的 LF 值是滤波电感器的值、而不是功率电感器的值。
    但愿这对您有所帮助
    Brani