This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:将 MPPT 原理图更改为微控制器。

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625093/bq25504-schematic-with-mppt-to-micro-controller

器件型号:BQ25504

我使用的是 BQ25504、希望获得一个有关如何将 MPPT 函数与微控制器结合使用的示例图。  

此外、使用 MPPT 功能时、在输入电源出现后的前16秒内、在对基准电压进行采样之前没有输出。 我需要 BQ25504在输入端出现电压时立即输出一些功率。  是否有办法解决这个问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 VSTOR > 1.77V 时、器件退出冷启动后才会输出功率。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否有办法缩短时间或绕过冷启动?  

    此外、一旦电池充电至高于 VBAT_UV 电压、BQ25504是否会保持在主升压充电器模式、即使输入电源断开/断电、然后重新连接也是如此?  或者、即使 VSTOR 保持高于 VBAT_UV、冷启动周期是否也必须再次启动?

    谢谢、  

    James  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    无法绕过冷启动。 此过程所需的时间取决于输入电压和电流。 一旦电池电压高于 VBAT_UV、VBAT 和 VSTOR 之间的 FET 就会导通。 这意味着只要电池高于 VBAT_UV、如果输入被打开和关闭、您就无需再次进行冷启动。
    此致、
    Raheem