This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:太阳能电池板的输出电压超过绝对最大输入电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625021/bq25504-output-voltage-of-solar-panel-exceeds-input-voltage-of-abs-max

器件型号:BQ25504

大家好、

我的客户正在使用太阳能电池板评估 bq25504。
他发现 、太阳能电池板的输出电压 超过绝对最大值(=5.5V)的输入电压。  
是否有任何 TI 解决方案(器件) 可提供保护 ?

我 搜索了 OVP 开关器件、但找不到它。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用齐纳二极管钳制输入电压、然后更改 MPPT 电压设置。
    此致、
    Raheem