This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:更改默认参数- VAC 过压上升阈值

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655847/bq25601-changing-the-default-parameters---vac-overvoltage-rising-threshold

器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ25606

尊敬的团队:

我们需要能够将 VAC 过压上升阈值的默认值设置为14V。 可以通过将"11"写入 REG06[7:6]来实现、但在这种情况下、MCU 需要始终处于开启状态。 即使器件已断电(待机)但输入为12V、我们也必须为电池充电。  

是否有办法将14V 设为默认值? 否则、我们需要仅为 MCU 添加3V3稳压器(始终开启)、以便在向电路板施加12V 电压时可以向该寄存器写入"11"、但我们希望避免这种情况。

感谢您的帮助、
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴托斯:

    对于 bq25601、我们的默认 OVP 为6.4V。 是否可以使用具有14V OVP 阈值的独立充电器 bq25606?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们没有收到您的回复、我们假设问题已经解决。 谢谢。