This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2986:用于可调输出电压的外部电阻器

Guru**** 2893100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625240/lp2986-external-resistor-for-adjustable-output-voltage

器件型号:LP2986

您好!

   有关可调节输出电压的 LP2986外部电阻器的问题、请参阅数据表 8.2.2.1

 ' 反馈引脚和接地引脚之间连接的电阻应为51.1千欧。'   

 我能否将其更改为另一个值、表示为节省功耗100千欧? 如果不是、原因是什么? 如果不是、51.1千欧已固定、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    51.1千欧是为了确保流经分压器的电流为25uA、这反过来又确保了精度、因为器件是使用该电阻值定制的。 流入 FB 引脚的电流为150nA,与通过带有51.1k Ω 电阻器的分压器的25uA 电流相比,该电流为~170微安,因此通过使电阻器变小(100k Ω) 该比率将为自定义比率的一半、因此精度会下降、这就是数据表强调电阻器应为51.1千欧的原因。 希望这种解释对您有所帮助!

    BR、
    Haidar