This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030EVM-029:输出电压调节

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623683/tps61030evm-029-vout-adjustment

器件型号:TPS61030EVM-029
主题中讨论的其他器件:TPS61030

您好!

我正在测试 TPS61030EVM、我们需要~5.15V 的电压输出。 安装的 R3和 R4会产生5V 的电压输出。 为了进行测试、输出引脚上有一个30欧姆的负载。  

我们将 R3从1.8MOhm 更改为1.87MOhm、但得到的输出与输入电池电压相同。 R4上的压降为1.5V、远高于典型的0.5V FB 电压、因此升压功能不再工作。 我禁用了芯片、电压确实会下降到0V。 将 SYNC 置于低电平(禁用省电模式)无效。  

您是否对更改 R3导致 IC 失效的原因有任何了解? 我是否可以执行任何测试来确认它是故障 IC、并且它没有卡在某种安全模式下?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查 R3是否为1.87Mohm。 恐怕电阻器中存在错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、  

    我们已经仔细检查了 R3电阻、该值是正确的。

    您是否对潜在故障有任何其他想法?

     

    目前、我们在测试演示板上有2个故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 R3=1.87M、R4=200k、VOUT 为电池电压、我们可以轻松计算通过电阻器的电压。 R4上不可能有1.5V 电压。
    您还检查 R4的值吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么 Vout 是电池电压而不是5.15V?
    根据您的公式、如果我们知道 R4 VFB 和 Vout、我们可以决定 R3值。

    我们没有触摸 R4、因此它是默认值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Willies、

    Jasper 意味着 R4上的电压可通过 VOUT*R4/(R3+R4)轻松计算。 因此、如果 VOUT 是输入电压(例如3.6V)、R3是1.87Mohm、则 R4上的电压应远低于1.5V、除非 TPS61030的 FB 引脚输出大电流。 FB 引脚上没有其他元件。 我建议先放回原始1.8Mohm 电阻器以获得5V 电压、然后更改 R4值以查看发生了什么情况。 如果使用原始1.8Mohm 电阻器无法获得5V 电压、则可能是 TPS61030损坏。

    谢谢

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    从电路板上移除后、我们测量了电阻器的电阻、值正确。

    但是、Vbat 在输入端对 GND 短路、您是否知道导致它的原因?

    由于我们实际上只在该过程中更改了 R3值、因此我不希望它会使 Vbat 和 GND 短路。

    是否有任何建议用于测试是 IC 问题还是组件问题?

    谢谢