This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:VBAT 和其他 ADC 相关读数读数为0

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656804/bq25895-vbat-and-other-adc-related-readings-read-0

器件型号:BQ25895

基本上、我的问题与 BQ25895的集成 ADC 转换器有关、我将转换设置为1s 连续。 然而、在电池电压大约为3.7V 后、ADC 读数看起来不再更新。 我已验证0x02寄存器和 ADC 转换仍在进行中。 什么可能是潜在问题? 当电池电量变低时、我使用 VBAT 读数关闭电源、因此我需要使这些读数始终保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试读取 VBAT ADC 读数时、您是否同时具有适配 器和电池或仅电池? SYS 上是否有任何负载? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我们没有收到您的回复、我们假设问题已经解决。 谢谢。