This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF20800-Q1:当输出迹线增加电容时、输入电流增大

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657255/buf20800-q1-input-current-increase-when-output-trace-add-cap

器件型号:BUF20800-Q1

很抱歉打扰到。

如标题所示、当我们添加输出电容器(所有输出通道为0.1uF)时、输入电流会增加。

Iin 大约为400mA、没有输出电容、

当我们添加输出电容器时、Iin 将为900mA。

因为终端客户需要电容器来减少纹波、所以我们无法移除输出电容器。

有什么方法可以降低输入电流?

另外,请参考下图,* 1的 R、C 规格是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的申请。 我们将尽快处理您的问题。

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请原谅您延迟回复您的请求。

    如果您要向其添加容性负载、输出很可能开始不稳定。 请查看此应用手册:

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte:è s

    感谢您的回复。 我将首先阅读此应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    我没有听到过这样的消息,因此我认为您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)
    谢谢、
    Brigitte