This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:电池补充模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625314/bq24072-battery-supplement-mode

器件型号:bq24072

您好!

BQ2407x 系列的数据表显示:

"当适配器无法提供峰值系统电流时、电源路径管理架构还允许电池补充系统电流要求、从而支持使用更小的适配器。"

这是否意味着当 IC 连接到 USB 端口时、电池补充模式不可用?

Vítor Pereira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否意味着当 IC 连接到 USB 端口时、电池补充模式不可用? ---补充模式可用于适配器或 USB 端口。