This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:实现-5V 时出现问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS60403, TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623332/tps62160-problem-achieving--5v

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPS60403TPS562200

你好!

我们将使用降压转换器 TPS62160。

我们设计了一个 PCB、其中包含两个转换器、一个用于实现+5V、另一个用于-5V。

输入电压为+12V。
我们使用了数据表中所述的组件。

+5V 工作正常、但问题是-5V (数据表第25页的原理图)。


对于肖特基二极管、我们使用1N5819HW。

结合推荐的电阻器680k 和130k、输出电压约为-3,7V、不稳定(摆幅为-3.5V 至-3,9V)。

我们正在尝试更改 FB 中的电阻器组合。

我们已经实现了-5、10V、300k 和43k、44uF 作为输出电容器、但在一段时间下降到-3、7V 后、nad 也不稳定。

这是 PCB 的屏幕截图。

 左侧是 TPS62160 (U22)、输出电压为+5V、工作正常。

 右侧是 TPS62160 (U23)、输出电压应为-5V。(问题)

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从布局图中可以看到、您有+12V 至-5V 的转换器吗? 这正好处于 TPS62160的电压限制。 最好是+5V 至-5V 电路。

    此外、许多电源布线(Vin 和 Vout)看起来非常薄。 它们可能不会承载太多电流。 您需要多少输出电流?

    C31看起来是从 Vin 到 GND (0V)的电容? 我看不到其 GND 如何在 L2/C32处返回 GND。 该环路必须很小。 您可以尝试将 C31放在 U23之上、并使用导线连接到 Vin 和 GND。

    此外、您还可以尝试使用68k 和13k 电阻器、如以下 网址所述:www.ti.com/.../slyt469.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    [回复:]从您的布局图中、您似乎有一个+12V 至-5V 转换器? 这正好处于 TPS62160的电压限制。 最好是+5V 至-5V 电路。

    好的、我们将尝试它

    [回复:]此外、许多电源布线(Vin 和 Vout)看起来非常细。 它们可能不会承载太多电流。 您需要多少输出电流?

    @+5V、我们需要高达100mA 的电流

    @-5V、我们需要50mA

     

    [回复:] C31是从 Vin 到 GND (0V)的电容? 我看不到其 GND 如何在 L2/C32处返回 GND。 该环路必须很小。 您可以尝试将 C31放在 U23之上、并使用导线连接到 Vin 和 GND。

    底层(蓝色)是 GND、我们也尝试这样做。

    我们通过 TPS60403实现了-5V、这非常简单。 我们只需要3个电容器和芯片。

    昨天我们焊接了相同的 PCB,但 TPS62160的+5V 有问题,同一电路板,相同组件,无法正常工作

    我们知道我们的 PCB 设计很差

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够使其正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的不是:-(

    现在、我们将尝试 使用 TPS562200。

    直流/直流转换器的问题永无止境。 我们已经尝试了10次以上的试验。

     

    文档令人困惑。

    TPS562200 数据表提供 了布局指南、与  TPS562200评估模块中描述的布局指南有很大不同。

    选择哪一个?

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇哦。 10个直流/直流转换器是非常不必要的。 我们可以使 TPS62160正常工作。

    您是否按照我的说明尝试移动了 C31? 或较小的 FB 电阻器?

    您可以拍摄 PCB 的照片吗?

    当输入电压、输出电压和 SW 不能正常工作时、您能否发布其波形?