This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:反馈底部电阻器、我们是否必须将其设置为大约10k Ω?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625160/tps55340-q1-the-feedback-bottom-resistor-must-we-set-this-around-10k-ohm

器件型号:TPS55340-Q1

尊敬的所有人:

我想减小 泄漏电流。 因此、我将 FB 电阻器设置为 TOP:360k /底部:62k Ω。

有什么问题吗?

由于泄漏电流和噪声去耦、建议在数据表中安装10k 欧姆电阻。

我是否必须设置大约10k 欧姆? 您能告诉我电阻器的值范围吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takao、

    感谢您与我们联系。 我们建议反馈电阻器上具有更大的电流消耗、原因是为了减少耦合到 FB 引脚上的任何噪声量。 通常情况下、此电流约为1mA。 这可能更低、但请注意、由于噪声灵敏度、电路布局变得更加重要。 从 VOUT 到顶部反馈电阻器的走线必须尽可能短。 反馈电阻器也应尽可能靠近 IC 放置。

    谢谢、

    Garrett