This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625100/bq24192-bq24192

器件型号:BQ24192

你好。

我正在使用 BQ24192和 BQ27441设计充电系统。 电池最大电压为18650 3600mAh @6A 、外部电源仅适配器最大电压为4.5-17V @6A

VSYS 输出连接到5V 升压转换器。

是否可以让 TI 审查我的设计? 我在设计有效性方面有很多注意事项。

如果是、请提供电子邮件地址。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    我收到了一封私人邮件。

    Parker