This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:ROVPA

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624233/lm5170-q1-rovpa

器件型号:LM5170-Q1

请告知我们 LM5170-Q1 ROVPA 最小值、最大值。

我在 数据表 P9中仅找到 ROVPA 的典型值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kura、

    感谢您就此问题与我们联系。 我正在联系正确的人员以获得典型的最小值和最大值。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrett San

    感谢你的答复。

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库拉-圣、

    这里是我们在温度范围内看到的平均值。 请注意、数据表不保证这一点。

    -40C:2.99M Ω
    25C:3.02M Ω
    125C:3.01M Ω
    150C:2.99M Ω

    -Garrett