This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:复位引脚上拉

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659459/tlc59108-pull-up-of-reset-pin

器件型号:TLC59108

您好的支持成员、

在不使用外部控制的情况下、您是否会为复位引脚的上拉推荐寄存器值?

此致、H.Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotak-San、

    我们有电阻值的间隔值、但我们建议将 RC 置于该引脚中、以确保器件在上电序列期间复位、

    ANR 更多问题请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Summer-San、

    感谢您的快速回复。

    抱歉、问题是电阻值、而不是寄存器值。

    我可以确认更多详细信息吗?
    TLC59108看起来具有上电复位功能。
    数据表显示、如果没有有效使用、上拉电阻器应与 RESET 引脚连接。
    我们是否必须使用连接电阻器和电容器来处理器件复位问题?
    这有什么特殊价值?

    此致、H.Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Summer-San、

    您会回答我的问题吗?

    此致、H.Inoue
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    最好将电阻器和电容器放置在这里、没有特殊值、只需确保 它具有电源延迟、因为剩余的值应在电源准备就绪时保持低电平(10ns)、以确保清除所有寄存器值。

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Summer-San、

    感谢您的回答。

    此致、H.Inoue