This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:bq24192

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624670/bq24192-bq24192

器件型号:BQ24192

你好。

我在我的系统中使用 BQ24192充电器+ bq27441电量监测计。 我还使用 可拆卸电池:

https://www.orbtronic.com/3600mah-18650-li-ion-orbtronic-panasonic-rechargeable-battery

我的问题是、我是否应该使用反极性保护电路、因为电池是可拆卸的? 我的应用中的空间非常有限。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    由于您使用的是我们的电量监测计、因此您可以使用该器件检测电池是否存在。
    使用此电池检测功能、以便在电池存在且不存在时启用和禁用充电。 禁用充电将通过 Q4断开电池与 SYS 的连接。

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的快速响应。 遗憾的是、我不理解该解决方案如何防止在出现这种情况时对我的系统造成任何损坏
    反极性连接。

    请详细说明一下吗? 我还应该提到、我的电池的负极端子与整个电路的接地平面相同。

     

    Gilad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gilad、

    很抱歉、我之前的回答不正确。 由于电池电量监测计和充电器的额定电压为-0.3伏、因此您需要一个外部电池保护电路、以防止损坏这些器件和系统。

    您有两个一般选项:

    由于您的电池有一个按钮顶部、因此可以采用一种防止错误插入的机械方法来防止反极性情况。

    或:

    从 GND 到 BATT 的二极管、如果电池连接不正确、该二极管将导通、并通过限制 BATT 引脚的负电压来防止损坏系统。 这会使电池短路、从而激活电池保护电路。

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    为了防止反向连接损坏、我最终在电池高侧和充电器电池输入(GATE 连接到 GND)之间使用了一个 P 沟道 FET。 您对此类连接有何看法?
    我从 TI 应用手册中得到了关于电池反极性保护的想法.....
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilad、

    我已回复了您的另一篇私人邮件、但总结了此问题:

    此配置中的 PMOS FET 将根据接地电压和 BATT 引脚关闭和打开。 由于 BATT 引脚上的电压由充电使能端在0或大约3-4.5伏的充电电压驱动、MOSFET 将始终处于打开状态、这将使您仍然对 BATT 引脚施加小于-0.3伏的电压、这超出了规格。

    Parker