This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773EVM-540:有关 BQ24773EVM 的一些问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623803/bq24773evm-540-some-question-about-bq24773evm

器件型号:BQ24773EVM-540

您好!

BQ24773EVM 测试期间有一些问题、如下所示。

-。 我是否必须将 TPS3898ADRY (U2)用于 BATPRES、或者可以将其移除以使用内部比较器?

  -。  将 S1开关设置为1和2闭合、3和4断开以使用内部比较器、BATPRES LED 在没有电池的情况下亮起。

  -。 是否有任何设置以使用内部比较器?  

-。 根据 EVM BOM、所有电阻器的容差为1%。  

  -。 我可以使用5%电阻器而不是1%电阻器吗?

-。 在充电测试期间、D2 (BAT54C-7-F)发生故障。  您能告诉我电池充电时 D2的最大电流吗?  

  -。  让我知道该二极管为什么会失效?

-。 如果我不想使用 VSYS OUT、如何处理 SRN/SRP 引脚?  

  -。 是否可以删除 VSYS 的所有组件?

-。 您能否让我解释一下 EVM 上 Q1A 和 Q1B 的用途?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您只能根据   电路功能移除 U2并使用内部比较器。

    2.大多数电阻器可以使用5%的电阻器、但用于电流感应电阻器。 请保持为1%或更高。

    3.当 D2损坏时,VCC 串联电阻器 R16是否会损坏? 如果不是、我会考虑 D2焊接问题。 如果  D2的 R16至 Vbat 侧短路、则可能会损坏。

    VSYS 上的大多数输出电容器 。 您可以移除 C4、C5电解电容器。

    5.如果输入短路,Q1B 可阻断电池对输入端子的放电电流。 如果输入 OVP 或系统短路、Q1A 可将系统与输入断开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的回答。

    我还有一个关于使用内部比较器的问题。
    如果要使用2节电池、是否需要更改 R32//R39的电阻值?

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个电阻分压器:RtoP=R32=140k;Rbottom=R39=100k。 您应该能够计算出分压器输出电压为1/24*Vbat,内部比较器阈值为1.2V 或2.3V 。
    "我是否需要更改 R32//R39的电阻值?" 我认为您可能需要调整电阻分压器值。 但是、首先、请检查您为什么要监控 VBAT?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    还有一个问题、

    VSYS 上的大多数输出电容器。 您可以移除 C4、C5电解电容器。
    =>能否移除 VSYS 上的 C7~C10电容器?
    请让我确认您的信息。

    此致、
    Nicky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加了 C4、C5来仿真系统负载输入电容。 可以将其删除。
    不建议移除 VSYS 上的 C7~C10电容器。 EVM 设置已完全评估。 如果要更改为其他值、请进行足够的评估以确保新值有效。