This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:高输入电压裕量、分离轨直流/直流解决方案

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5005, LM5575, LM5161, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624218/lm5575-high-vin-margin-split-rail-dc-dc-solution

器件型号:LM5575
主题中讨论的其他器件:LM5005LM5161LM5017

我正在寻找以下条件的分离轨 DC/DC、是否有推荐的器件?

(我查找的是 LM5575和 LM5005、但它们没有应用手册、工具和参考设计)

----------------------------------

・Vin:24V、裕度大于75V。 (75V 最大额定值正常)

・Vout:±15V

・μ A Iout:两个250mA

・客户请求是已准备好的应用手册、工具和参考设计等  

----------------------------------

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi San、您好!

     

    这些器件将要求每个电源轨使用一个器件、一个器件配置为降压、另一个器件配置为降压/升压逆变器。  有一些应用手册介绍了如何将降压器件配置为降压/升压。  请参见随附的。  应用手册中概述的原理可应用于任何降压稳压器器件。  

    另一种替代方法是使用一种 FlyBuck、初级侧+15V、次级侧-15V。  对于 FlyBuck 应用、请考虑使用 LM5161。  或者、您也可以在次级侧配置两个电源轨、请参阅随附的 LM5017示例、该示例配置了次级侧的两个输出。  我建议使用 LM5161。

    希望这对您有所帮助、

     

    David Baba。

    具有两个输出的 e2e.ti.com/.../PMP9317_5F00_Dual15_5F00_Schematic.PDFa FlyBuck。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David - San

    感谢你的答复。

    关于 LM5161、数据表第23页描述如下;
    ' Fly-Buck 转换器中的初级输出电压不应超过最小输入电压的一半。'

    我认为24Vin⇒±15Vout 与上述条件不匹配、对吗?
    或者、该输入电压/输出电压规格是否与上述条件无关?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi San、您好!

     

    Vin = 2 x Vout 是良好负载调节的指导。  当违反导向时、次级侧的负载调节将受到影响、尤其是当初级侧和次级侧的负载不相似时。  

     

    为了解决这个问题、您可以执行以下两项操作之一。

    1. 使用 FlyBuck 升压。  这意味着使用1:1匝数比变压器、初级侧为-15V、次级侧为+15V。

    2.将初级电压调节至7.5V、并使用1:2匝数比变压器、如 I 提供的示例。

     

    希望这对您有所帮助?

     

    此致、

     

    David。