This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:是否仅使用 BOOSTXL-BATPAKMKII 启用充电?

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BOOSTXL-BATPAKMKII, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660411/bq24250-enable-charging-using-only-boostxl-batpakmkii

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-BATPAKMKIIENERGIA

您好!

  我有 BOOSTXL-BATPAKMKII、它具有 BQ24250。 到目前为止、BOOSTXL-BATPAKMKII 仅在示例程序运行时连接到 MSP-EXP432P401R 时为锂聚合物电池充电。

  我想知道、仅使用 BOOSTXL-BATPAKMKII 为锂聚合物电池充电有哪些要求? 我在 BOOSTXL-BATPAKMKII 处读取到、要启用充电、我需要将 CE 引脚设置为低电平。 我将 CE 引脚短接至 GND、但 BOOSTXL-BATPAKMKII 仍然不会为锂聚合物电池充电。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kel、

    您能否在电池电压较低(即<3.5V)的情况下尝试相同的测试?如果您获得相同的结果?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

       我有2节锂聚合物电池、3.7V 1200mAh。 一个已完全排空、另一个为55%。 我将 CE 引脚接地短路、然后连接电源。 激活的充电会短暂地打开、然后关闭。

       我开始怀疑我的 BOOSTXL-BATPAKMKII 损坏了。 我购买了新的锂聚合物电池。 使用示例程序、它显示了70%的充电状态。 我把它留了7个小时充电。 我只将 GND 跳线放置在 MPS-EXP432P401R 处。 充电激活 LED 在此期间持续亮起。 7小时后、荷电状态为55%。 锂聚合物电池电量耗尽而不是充电。 此外、我将 BOOSTXL-BATPAKMKII S1开关设置为断开、并在 MSP-EXP432P401R 的3.3V 引脚处读取1V 电压、这是不常见的情况。 我的 BOOSTXL-BATPACKMKII 是否损坏?

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kel、

    完全耗尽的电池和55%的 SoC 电池之间的响应是否相同?

    完全耗尽的电池的电压是多少?

    此外、使用和不使用 MSP430 Launchpad 时的性能是否相同?

    当您将 BOOSTXL-BATPAKMKII 上的 S1设置为"Connect"时、您在3.3V 引脚上看到什么电压?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Joel Hernandez II">完全耗尽的电池和55%的 SoC 电池之间的响应是否相同?
    [/报价]

    是的。

    [引述 USER="Joel Hernandez II">完全耗尽的电池的电压是多少? [/报价]

    从连接器测得的电压为20mV、参见下图。 这是我购买 BOOSTXL-BATPAKMKII 时随附的锂聚合物电池。 电池未膨胀。 我多次对其充电一整天、但它不充电。 这就是我购买新锂聚合物电池的原因。 但是、当我把它留到夜间充电时、它会耗尽而不是充电。

    [引用 USER="Joel Hernandez II"]此外、使用和不使用 MSP430 Launchpad 时的性能是否相同?

    是的。

    [引用 user ="Joel Hernandez II"]当您将 BOOSTXL-BATPAKMKII 上的 S1设置为 "Connect"时、您在3.3V 引脚上看到什么电压?

    20mV 完全放电的锂电池-在 MSP430 Launchpad 上测量的0.29V

    3.86V 55%已充电锂电池-在 MSP430 Launchpad 上测量的3.3V。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

       我将 BOOSTXL-BATPAKMII 连接到电源、并看到充电激活 LED 持续亮起。 同时将 MSP-EXP432P401R 连接到笔记本电脑以查看电池数据。 请参见下面的设置。 在 Tera Term 中、我观察到电压下降、平均电流为-18mA。 如果正在充电、则平均电流应显示正电流值。 这是否意味着 BOOSTXL-BATPAKMII 已损坏? 我只使用过几次 BOOSTXL-BATPAKMKII、并且看不到电路板上烧坏的任何东西。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kel、

    您提到:
    20mV 完全放电的锂电池-在 MSP430 Launchpad 上测量的0.29V
    3.86V 55%已充电锂电池-在 MSP430 Launchpad 上测量的3.3V。

    连接 USB 充电连接器后、是否会出现上述每个结果? 这是 Booster Pack 上的 USB 连接器。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Joel Hernandez II">是否在连接 USB 充电连接器的情况下获得了以下每项结果? 这是 Booster Pack 上的 USB 连接器。
    [/报价]

    否、已连接 USB 充电连接器。

    上述设置与下面的 Peter Oakes 审核相同。 在他的设置中、它正在充电。 在我的相同设置下、它正在放电。 我想知道我的 BOOSTXL-BATPAKMKII 是否损坏、以便我可以购买新的 BOOSTXL-BATPAKMKII。 我只使用过这个 BOOSTXL-BATPAKMKII 几次、没有发现任何损坏。  

    我还怀疑 MSP432示例程序有误、但我不是这方面的专家。

    www.youtube.com/watch

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、kel、

    您能不能尝试移除 MSP432 Launchpad 并在未连接电池的情况下单独为 Booster Pack 供电。

    这样做时、您能否测量 GND 和开关 S1中间引脚(翻转为"Connect")之间的电压。

    最好使用示波器进行此操作、以查看波形、否则 DMM 应适用于。

    让我们在确定"非充电"行为是否断开之前、先调查其原因。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我只有一个 DMM。 我观察到仅将 Booster Pack 连接到电源后、充电激活 LED 指示灯短暂亮起。 我最初在 S1中间引脚处测量25mV。 然后、我观察到电压逐渐下降至21mV、并且仍然下降。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    如果您参考 BP 的用户指南 并阅读第3.1.3节、您将了解到 MSP432的示例代码会清除电量监测计的 BIE (电池插入使能)位。 如果该位被清零、电量监测计将无法检测电池并向 MSP432报告虚假数据。 您可以修改代码以正确配置该位、也可以在 J6上简单地放置跳线以模拟电池连接。 这样、您就可以在 UART 终端上看到正确的数据。  


    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong Kim:

    我对 MSP432示例程序中的代码进行了注释、并在 BOOSTXL-BATPAKMKII 的 J6上放置了一根跳线、结果相同。

    从上面的 Peter Oakes 的评论中可以看出、他制定了 Energia Sketch 程序来测试 BOOSTXL-BATPAKMKII。 如果可能、我想知道在 TI 端、您是否从我的测试结果中获得相同的结果。 如果相同、则示例程序存在问题。

    如果我购买了一个新的 BOOSTXL-BATPAKMKII、然后它也在放电、这真的很糟糕。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Seong Kim"]只需在 J6上放置一根跳线,即可模拟电池连接

    我尝试过这种方法、但它仍在放电。 我没有修改示例程序。 BOOSTXL-BATPAKMKII 连接到电源、且充电活动 LED 持续亮起。 在 MSP-EXP432P401R LP 中、唯一剩下的跳线是 GND、RX、TX。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kel、

    您在前面的一篇文章中提到、当 S1被切换至断开时、您在3.3V 引脚上测量了1V 电压。由于降压-升压稳压器的输出端有电容器、因此您将在切换至断开后测量此处的一些电压。 如果您继续测量该节点、您将看到电容器放电。

    当您为电池充电时、S1是否切换至 Connect?

    此外、您无需将 BQ2450的 CE 引脚短接至 GND。 已经有一个电阻器 R29将该引脚拉至低电平、因此您可以撤消在这里所做的修改。

    首先、一切都关闭了、J6上没有跳线、MSP432刷写了默认示例代码、当我切换 S1以连接和复位 MSP432 LP 时、我在 UART 终端上看到的图像如下所示。

    充电状态显示0%。 电量监测计报告的数据不准确、因为它未检测到电池已连接。 通过在 J6上放置一根跳线、电量监测计可检测电池、下一幅图像是我立即在终端上看到的

    在这里、您可以看到它正确显示了剩余电量和充电状态。 然后、如果我将 USB 插入充电输入、我将看到以下内容

    平均电流现在为正、状态显示电池正在充电。 几秒钟后、我可以看到电压和剩余容量在增加。

    我使用另一个 BATPAKMKII BoosterPack 能够重现相同的结果。 如果在执行每个步骤后无法看到相同的结果、则可能会拆除您的电路板。  


    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

       感谢您抽出宝贵的时间完成详细的过程。 按照您的程序、我看到它正在充电、结果与您的相同。 因此、我的 BOOSTXL-BATPAKMKII 完全没有缺陷。 现在、我将按照您的程序为我的锂聚合物电池充电。

       但是、按照我在下面之前的步骤、我看到 Tera Term 输出"放电"。 因此、存在一些问题。

       使用未经修改的示例程序对 MSP-EXP432P401R 进行编程。

       2.将带锂聚合物电池的 BOOSTXL-BATPAKMKII 连接到 MSP-EXP432P401R。

       3.将 BOOSTXL-BATPAKMKII S1切换到连接。

       4.将 USB 电源充电电缆连接到 BOOSTXL-BATPAKMKII。 持续观察到充电激活 LED 亮起。

       5.将 USB 电缆从 MSP-EXP432P401R 连接到笔记本电脑。 打开 Tera Term。  

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kel、

    我很高兴听到您让它正常工作。 我只是尝试按照您的程序执行、但我没有看到相同的结果。 无论如何、我相信示例项目可以使用更新、我很感谢您的反馈。

    如果提供的答案解决了您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    我想我会购买新的 BOOSTXL-BATPAKMKII、看看我是否获得相同的测试结果。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷,让我知道它是怎么发生的:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    对于我的初始问题、是否可以通过运行示例程序在不连接到 MSP-EXP432P401R 的情况下为锂聚合物电池充电。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、确保充电时 S1翻转为"Connect"。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong:

    您是否使用 BOOSTXL-BATPAKMKII 修订版1.0?

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Seong Kim"]是的,请确保充电时 S1翻转为'Connect'。

    然后、我的 BOOSTXL-BATPAKMKII 实际上是坏的、因为充电激活 LED 会非常短暂地打开、然后关闭。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kel、

    实际上、我有一个板也会执行此操作。 这绝对是一个缺陷、我正努力找出这种缺陷的根本原因。  

    如果我在 S1断开连接的情况下将 USB 插入充电输入、LED 会立即亮起、然后熄灭。 此外、电池无法充电。

    但是、我发现的权变措施是在 S1切换为连接的情况下插入 USB。 如果我这么做、LED 亮起、电池开始充电。 我不知道您的行为是否相同、但我想我会分享这一点。

    此外、与您的设置一样、该板在连接到 LaunchPad 时看起来工作正常。  

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Seong Kim:

    我的结论是、我的 BOOSTXL-BATPAKMKII 很少正常工作。

    您给出的步骤是在 Tera Term 进行充电、根据我的测试、充电仅发生在大约10次尝试中的2次。 因此、如果我想使用它定期监测电池、这是不可靠的。

    按照您刚才的程序、锂聚合物电池似乎仅使用 BOOSTXL-BATPAKMKII 充电。 我看到充电活动 LED 持续亮起。 但并非总是这样。 我必须尝试、直到我看到充电活动 LED 持续亮起。

    无论如何、我不知道我是否是唯一使用 BOOSTXL-BATPAKMKII 遇到这种情况的人。 到目前为止、我在互联网上只看到 Peter Oakes 使用 BOOSTXL-BATPAKMKII、但仅在他的评论中看到。 目前、我并不急于购买新的 BOOSTXL-BATPAKMKII 来替换我当前的 BOOSTXL-BATPAKMKII。

    我建议 TI 方面对多个 BOOSTXL-BATPAKMKII 进行全面回归测试、以确定是否存在设计缺陷。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Markel、

    就像 FYI 一样、编写该示例的目的是在初始化后向电量监测计发出 BAT_INSERT 子命令、从而无需对电路板 (J6接头)进行任何硬件调整 即可检测电池。 我们 发现这一行代码没有正确执行、并且已经更正。 下一个 SDK 中将包含一个更新的软件示例。

    再说一次、很抱歉您收到了缺陷电路板。 如果您确实收到了更换件、则应该能够更轻松地使用、尤其是更新后的示例。

    BR、