This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:以及 PH 引脚和 GND 之间的外部环流二极管

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625378/tps54060-and-external-catch-diode-between-the-ph-pin-and-gnd

器件型号:TPS54060

您好!

PH 引脚和 GND 之间的环流二极管在原理图中具有什么功能? 我是否可以在原理图中使用该二极管? 如果我在原理图中不将该二极管与 TPS54060-EP 搭配使用、会产生什么后果

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sergey、

    回路需要使用环二极管(或续流二极管)。  如果没有它、它将无法工作。  该转换器不是同步降压转换器、因此需要二极管在开关周期的关断时间内提供电流。

    请参阅此处的底部图片

    Sam