This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930EVM:BQ76930平衡电流

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625291/bq76930evm-bq76930-balancing-current

器件型号:BQ76930EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76930

您好、先生、

EVM Bq76930中的外部平衡电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akilan:
    应根据您的情况计算电池平衡电流。 对于 EVM、您可以看到有2个电流环路、一个通过 IC、一个通过外部 FET。
    如果您将电池电压视为4V、则流经 IC 环路的电流将流经与内部 RDSFET 电阻串联的2个滤波电阻 RC。 由于 RDSFET 的典型值为5欧姆、因此与2个1k 欧姆 RC 电阻器之和相比、我们将忽略它、并且内部电流大约为4V/2k = 2mA。 在外部 FET 电流环路中、有 FET 和平衡电阻器。 FDY1002PZ RDSON 大约为0.47 Ω 和1.8V VGS、我们应该具有稍高的 VGS、因此我们现在将忽略 FET 电阻。 外部平衡电流将为4V/100欧姆或40mA。 因此、在4V 电压下、总平衡电阻将约为42mA。
    被忽略的电阻会产生一些影响、可在计算中加以考虑、应在功率计算中加以考虑。
    将此技术应用于您感兴趣的条件、并在您为设计选择组件时使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、内部平衡始终保持同步、我们在设计外部平衡电路时应考虑这一点。 我对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Akilan:
    是的、需要内部电流为外部电路提供栅极电压、您在设计中应始终考虑这一点。 在所示的示例中、内部电流约为总电流的5%、当您增大外部平衡电流时、您可以决定在近似值中忽略它、但它是必需的、并且将存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 明白了。