This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:如何在 LM3429中实现 PWM

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658836/lm3429-how-to-achieve-pwm-in-lm3429

器件型号:LM3429

如何使用 LM3429进行调光?

我的要求是:

当我向 nDIM 提供 PWM 时、它应该打开 、而在提供相同的 PWM 时、它应该关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurav、

    要实现 PWM 调光、您可以直接向 nDIM 引脚施加方波信号。 当信号为高电平时、稳压器将向负载提供电流、当信号为低电平时、它不会提供电流。

    如果您需要使用 nDIM 实现 UVLO 功能、您仍然可以使用数据表"PWM 调光"部分中提到的方法进行 PWM 调光。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生的答复。。

    我正在尝试这种方式、但无法获得。让我更详细地解释一下-

    我使用的是一个板、它将 LM3429用作驱动器、同时我也在使用

    另一个具有 TI MC 的板、我将通过该板为提供 PWM  

    LM3429。 两个电路板都具有单独的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suarav、

    如果您使用单独的电源、则接地基准可能会不同。 确保两个电源接地端连接在一起、然后查看是否正常工作。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵建议。

    我错过了这个,现在它在工作。