This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:未使用的输入引脚。

Guru**** 2558620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625116/tps650830-unused-input-pins

器件型号:TPS650830

我设计的系统仅具有交流输入。 它永远不会由电池供电。 我是否可以使输入引脚 ACIN、BAT1和 BAT2保持未连接状态? 我将 VINPP 连接 到 VIN。 ACOK 引脚是否可以通过上拉电阻器连接到 VLDO3V? 我不使用嵌入式控制器、因此可以不连接 ECVCC。 此外、我没有电源按钮。 如果没有 PMIC、PMIC 是否仍能正常工作? 我也不使用温度比较器。 我可以不连接 COMP 引脚、还是应该将其接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    如果您不使用该引脚、请按照以下建议连接该引脚。

    ACIN GND
    BAT1 GND
    BAT2 GND
    ACSWONZ float
    BAT1SWONZ float
    BAT2SWONZ float
    VINPP 输入电压
    ACOK 上拉至 LDO3V
    ECVCC GND
    VCOMP GND
    PWRBTNIN float (内部上拉)

    谢谢、

    Jay