This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:无法在负载条件下保持输出电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220, TLV61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660545/tps61220-cannot-maintain-output-voltage-with-load

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件: TLV61220

您好!

我使用 TPS61220通过 USB 连接为电路板供电、因此输入电压会发生变化、但在我的测试中、输入电压始终保持在4.7V。 使用1个 Mohm 电阻器和100Kohm 电阻器将输出电压编程为5.5V。 在连接负载之前、输出为5.48V、反馈电压为520mV。 添加负载后、输出电压会下拉至5V、反馈电压为460mV。  我们不希望负载超过60mA、并且当通过外部电源供电时、它仅消耗40mA 的电流。 电感器尺寸为4.7uH

此外、还尝试了 TLV61220、除了更糟糕的情况外、存在相同的问题、输出电压被下拉至4V

我们非常感谢您的任何帮助。

此致

Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享原理图、BOM、尤其是电感器器件型号和输出电容器器件型号以及布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jasper、我会通过电子邮件将其发送给您

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭这里的线程