This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有反向电流阻断功能和输入反向电压保护的负载开关/电子保险丝

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS22963C, TPS22810, TPS25200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624228/load-switch-e-fuse-with-reverse-current-blocking-feature-and-input-reverse-voltage-protection

主题中讨论的其他器件:TPS25942ATPS22963CTPS22810TPS25200

您好!

我正在寻找负载开关/电子保险丝。 工业级产品的要求如下;

1.输入电压范围:3V 至12V

2.电流:4安培连续电流

3. 反向电流阻断

需要输入电压检测信息以实现最后关头的逻辑

5.需要输入反向电压极性保护(可以采用外部 FET 布置;不首选肖特基二极管)

6. 器件中不应有输出放电功能

建议使用器件

谢谢

Ashish Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    感谢您的支持!
    此器件将放置在何处? 它是在直流/直流转换器之后吗? 最大值是多少 输入电压?
    请查看 TPS25942A

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!
    现在、我要讨论两点。
    TIDA-00304-"最后关头"的滞留能量存储解决方案是一份文档;这是我正在寻找的同类应用。 文档中包含器件 TPS25940A。 该器件看起来也合适。 两个 IC 似乎都是相似的。 您能否标记这两者之间的差异? 以便我能够清楚地了解进一步的工作。
    2.在不同的情况下、我选择了 TPS22963C 器件、在该器件上、它连接的电池电压低于5V。 我正在寻找另一个类似 TPS22963C 的器件、建议输入电压最大为8V。

    谢谢
    Ashish Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1A) TPS25940A 具有支持 SATA 器件睡眠标准的低功耗模式(DEVSLP 引脚)、而 TPS25942A 设计用于在冗余电源配置中对两个电源进行 ORing。

    2a)我已通知相应的工程师提出建议。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    目前、我们仅有的具有较高输入电压容差的负载开关是 TPS22810、它可支持高达18V 的电压。 但是、该器件没有任何反向电流阻断功能。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    感谢您提供相关信息。
    根据我的要求、我似乎需要联系不同的制造商。
    如果我将最大输入电压修改为6V、您能否检查是否存在与 TPS22963C 类似的器件?

    谢谢
    Ashish Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    请查看 TPS25200电子保险丝器件。 它可承受高达20V 的电压、并具有反向电流阻断功能。 它将输出电压钳制在5.4V 以保护负载。 如果 IN 上的电压超过7.6V、器件会断开负载、以防止损坏器件和/或负载。
    请告诉我是否需要进一步澄清。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    TPS25200具有快速输出放电功能、这在我的应用中是不推荐的。 电子保险丝的输出端连接了蓄电池。 如果我解释正确、当在断电时禁用电子保险丝时、在转换后、电池将额外使用480欧姆电阻放电。

    谢谢
    Ashish Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    你是对的。。。
    然后、我们只有 TPS25940A/TPS25942A 可满足您的系统要求。 您知道、这些是功能丰富的器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    有关 TPS25942A 数据表图37和图38的查询。

    PGOOD 延迟上升和下降有 CRO 捕获。

    图37:通道4具有 FLTb 信号。 即使有可用的 Vout、FLTb 也是低电平。  

    根据 FLTb 引脚状态、如果 FLTb 在 UVLO 之后变为高电平、并且如果由于欠压/过压而报告故障、FLTb 变为低电平、因此 Vout 变为低电平。 请检查。 图38也是如此。

    请确认 Vout 和 PGTH 之间的延迟、考虑5V 输入和 Vout 为4.8V 时 PG 高电平。 因为图37中不清楚。

    谢谢

    Ashish Rai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    1A)在图37和图38的测试条件下、FLTb 引脚保持开路(不上拉至任何源)。 图中提到了这一点。 应将 R (FLTb)更改为开路、而不是图中提到的100k Ω。

    2a)在图37和图38中、PGTH 被强制为高电平/低电平、以显示延迟 b/g/n PGTH 和 PGOOD 信号。
    请参阅图72。
    当 Vout 接近最终值(=VIN)且 PGTH 设置大于0.99V 时、PGOOD 在典型延迟500us 后置为有效。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    数据表统计:PGOOD = FLT = IMON = OPEN。 (kΩ 另有 kΩ)、它还- R (FLT)= 100k Ω、R (PGOOD)= 100k Ω
    可能有两个方面:
    kΩ 用 R (FLT)= 100k Ω 时 FLTb 的正确状态替换图形。 (按原样获取所有信息)
    没有上拉电阻器时、没有显示 FLTb 状态的感觉。 最好不要在图中显示 FLTb 空闲状态。 这种说法不明确。

    谢谢
    Ashish Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    数据表状态;PGOOD = FLT = IMON =开路。 (kΩ 另有 kΩ) R (FLT)= 100k Ω 且 R (PGOOD)= 100k Ω
    可能有两个方面
    1.将波形替换为 FLTb 的正确状态,保持所有信息的原样。
    2.在 FLTb 引脚断开的状态下、没有必要保持 RLTb 空闲状态。 在这种情况下、最好从图中删除 FLTb。 这种说法不明确。

    谢谢
    Ashish Rai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ashish
    将在下一次数据表更新中采用选项1。

    此致
    Rakesh