This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:基于 UCC27524的子同步整流器很容易损坏、这是怎么回事?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658021/ucc27524-sub-synchronous-rectifier-based-on-ucc27524-easy-to-bad-how-is-it

器件型号:UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCD3138

大家好、我最近调试了一个全桥直流/直流电源。 具有同步整流功能的次级侧、驱动器为 UCC27524、驱动信号输入来自控制器 UCD3138、即驱动信号输出 PWM 控制次级同步整流 MOS 管。
现在出现一种现象、驱动器在空载时正常工作、PWM 输入和输出、时序正常。 但在轻负载(2A)条件下、经过一段时间的工作后、驱动器 UCC27524的一个输出断开。 更改几个 UCC27524就是这样。
更令人沮丧的是、我不知道如何解决此问题、因为不清楚为什么驱动器损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    感谢您查询 UCC27524。 很抱歉、此器件在您的系统中遇到困难、我是一名使用此器件的应用工程师、将帮助您解决问题。

    根据我的理解、您使用的是2倍(或4倍?) UCC27524要在空载的情况下运行全桥、不会出现任何问题、但是添加2A 负载会导致 x524输出损坏...

    1. H 桥驱动器的 HS 或 LS 是否损坏? OUTA 或 OUTB 是否损坏?

    a:该输出周围是否有任何损坏?

    2.您是在故障期间更改任何内容还是在长时间运行后更改?

    3.您是否能够在示波器上捕获此故障? 如果是、请示波器 INA、INB、OUTA、OUTB 和 VDD

    4.您能否向我发送驱动器、FET、负载等的原理图?

    A.您的拓扑规格是什么? fsw、dutycycle、Vdc 等

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在进行示波器拍摄时、我们需要寻找快速 HF 噪声、这可能是输入上的错误触发 x524、同样是输出上的过冲或下冲。 请在靠近 IC 的位置使用短接 GND 探头连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zoujiangyilang,

    由于我们本周尚未收到您的回复、我们必须假设您已解决了您的问题、因此我将此主题标记为"已解决"。

    如果您尚未解决问题、请使用 Jeff 询问的信息回复、我们将帮助您解决问题。

    新年快乐!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeff

    我测试了两个完全相同的电路板、一个很容易损坏、另一个很好。
    我发现 UCC27524输出 OUTB 容易损坏的部分将具有15V 的电压尖峰、而电源仅为10V。
    还不错,没有尖峰
    我想15V 的电压尖峰烧坏了 OUTB、但我还不知道该电压尖峰是如何发生的、为什么板上有一个电压尖峰、而另一个电压尖峰没有发生。

    祖家安吉朗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    感谢您的回复。 如果可以、请向我发送一份驱动器原理图至 FET、两者之间的一切都将非常有用。 任何和所有其他信息都有帮助。 从您的帖子看来、我假设您无法提供故障的原理图和/或范围截图、以及/或我在上一帖子中提出的任何其他问题。 在这种情况下、我将不得不提出其他问题、以便自己了解可能是什么根本原因。

    您很可能会遇到 OUTB 超过最大额定值的情况。 它可能是寄生虫、但这不能解释好的电路板。 良好的电路板上是否有任何尖峰?

    您能告诉我在开关周期中何时会出现不良尖峰吗? (例如、在 HS 关闭或 LS 打开后、等等)

    从您的好板变为坏板有什么变化? 必须有所不同、测试设置是否相同、使用相同的设备和相同的测试程序?

    这种情况发生了多少次? 是否可以每次都重新创建此故障?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff。
    地图上的 UCC27524电路图用于仿真要设计的 TI 基于 UCD3138的全桥硬开关开发板电路。 UCC27524驱动器标记为 N9、以驱动次级同步整流器 V31、V32、V33和 V34。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常电路板 OUTB 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图是正常电路板上 OUTB 的波形。
    波形的轻微失真是初级驱动 PWM 转换的瞬间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板 OUTB 波形异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图显示了异常电路板上 OUTB 的波形。
    OUTB 将具有大约15V 的尖峰、而电源电压仅为10V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27524电路布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上图显示了 UCC27524的布局。
    UCD3138的3.3VPWM 驱动信号从 N9的右侧进入、N9的左侧输出10V PWM、以驱动次级同步整流器 V31、V32、V33和 V34。
    此布局 N9的引脚1至8的封装顺序错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC27524实际装配图、UCC27524是竖置焊接。 5、6、7英尺的导线会飞至焊盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    感谢您的更新和非常感谢的信息! 我已了解您的问题。 EVM 用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/sluua95/sluua95.pdf 的图32显示了功率级的开关波形。 正如您所说的那样、尖峰是由初级侧引起的。 由于此尖峰与主桥臂开关节点(TP23)保持一致、然后当主全桥接通的主 HS FET 时、开关节点会由于该节点上的寄生电感和 LS FET 寄生电容而出现振铃、从而形成 LC 谐振。 共振尖峰将通过磁芯被磁性感应并耦合到变压器次级、并在 EVM 用户指南中表现为 OUTA 上的尖峰(但我理解在您的案例中它的 OUTB ...也许它们只是交换...以确认您的范围热、 当尖峰发生时、SR FET 导通、因为 FET 已损坏)。 您可以在中阅读有关此振铃现象的信息- http://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf。 您有几个选项可以降低此振铃尖峰。 以下2项旨在减小振铃幅度:添加一个栅极电阻器以降低 HS FET 的速度、从而降低 SW 上的高压摆率。 添加 Rboot 以实现类似效果。 第三种方法是使用缓冲器抑制振铃频率、对幅度的影响较小。

    无论如何、让我向控制器团队回顾一下、并获取他们的意见。 我将在明天更新他们的回复。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这段时间内、我将仔细查看您的布局、我还认为快速解决方法是对齐纳二极管进行插塞、并将 OUTB 钳位到~10V。 如果可能、我想查看主桥臂 SWnode 的范围、看看这是否是尖峰的真正来源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zoujiangyilang,

    更新:仍在等待控制器团队的回复。 从我在顶层看到的布局还不错。 您是否在好板和坏板上使用了蓝线? 您认为这个问题可能是由于焊接造成的吗?

    感谢您的耐心等待、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    在与控制员团队交谈后、我之前的帖子总结了他们的回复。 是否有此问题的更新?


    谢谢、