This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:输入电容

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1, TPS7A16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625032/tps798-q1-input-capacitance

器件型号:TPS798-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A16-Q1

尊敬的所有人:

我的一位客户将在以下应用中使用 TPS79801-Q1:

输入电源将在大约3至6伏之间变化。 (必须能够承受40伏左右的更高、非重复的脉冲)
输出要求为2.5V、电流消耗应低于20mA。

负载会发生变化、但它目前不知道多少。

设计人员将使用不带输入电容的器件、数据表中有一些图片显示了这种可能的用法。

是否可以取下输入电容器?

有什么缺点吗?

您是否可以随意建议不需要输入电容的另一个器件?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:
    建议使用0.1uF 输入电容器、但 TPS798-Q1器件不需要该电容器、因为存在一些缺点、即输入电容器会影响器件的稳定性和瞬态行为。
    TPS798-Q1具有 TPS7A16-Q1和 LM2936Q1等类似器件所不具备的许多特性。

    BR、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar、

    感谢您的解释。

    此致、

    Domenico