This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:进入脉冲跳跃模式的峰值电流

Guru**** 2767345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625230/tps54302-peak-current-for-entering-pulse-skipping-mode

器件型号:TPS54302

大家好、

1.我是否可以知道数据表公式10中为什么峰值电流计算是1.6倍而不是2倍?

2.当峰值电流低于500mA 时,它将进入脉冲跳跃模式。 如果 Vin = 18V、Vout = 5V、L = 10uH、Iout = 0A (无负载)、根据等式10、峰值电流将为564mA、这是否意味着此设计将无法进入脉冲跳跃模式?

谢谢。

此致、

Allen Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、这只是为了节省一些裕量。
    2、当开关电流降至500mA 时、通常会启动脉冲跳跃。 以及用于 CCM 的公式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    使用1.6倍的系数可能会考虑收敛效率、我会与设计人员进行仔细检查。
    公式10仅用于连续模式运行、如果 LOUT=0A 并且电感器峰值电流钳位至500mA、则芯片已经进入 Eco 模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    我认为1.6表示频率变化为+-20%。 它是2*0.8=1.6。 0.8是频率变化的-20%。 对于峰值电感器电流、需要考虑的最小频率。

    对于另一个问题、TPS54302具有未固定的峰值电感器电流跳过点。 理想情况下、峰值电感点应为500mV。 但由于 slop comp 的影响、它会有所不同。 我将检查我们之前测量的数据、向大家展示。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    公式10仅用于连续模式运行、如果 LOUT=0A 并且电感器峰值电流钳位至500mA、则芯片已经进入 Eco 模式

    进入跳跃模式的标准似乎是峰值电感器电流低于500mA (典型值)。
    是否应该有任何公式来计算进入跳跃模式的给定条件下的最大负载(输出电流)是多少? (因为公式10不能在 DCM 中使用)
    如果有任何混淆、请更正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的所有答复。
    如果有任何更新、请告诉我。
    再次感谢。