This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824:TPS54824的增益裕度

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659445/webench-tools-tps54824-the-gain-margin-of-tps54824

器件型号:TPS54824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

在 VIN=10.9~14V、Vout=10.5V、Iout=5A 和 Ta=90℃下、我使用 Webench 仿真了 TPS54824。
但增益裕度显示为红色、如随附的文档。
我认为、因为增益裕度不足。
这种理解是否正确?
如果这是正确的、那么它的阈值是多少?

e2e.ti.com/.../TPS54824.pdf

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田洋三

    该设计看起来不稳定。 仔细观察 Webench 设计、它看起来在计算中存在误差。 让我进一步调查这一点、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    正如 John 所说的、针对这个特定场景的补偿选择存在一些误差、我们将对此进行研究。 现在、要获得良好的设计、您可以使用 Re-Comp 选项卡更改补偿。 我建议将最小相位裕度更改为60度、将最大增益裕度更改为-20dB。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已更新 WEBENCH、现在针对本例的补偿选择要好得多。