This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:BQ24253 D+/D-检测和 VIN_DPM 阈值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657222/bq24253-bq24253-d-d--detection-and-vin_dpm-threshold

器件型号:BQ24253

您好!

让我询问 一下 D+/D-检测后的 VIN_DPM 阈值。

  1.  D+/D-的情况保持开路、D+/D-检测的结果将是非标准适配器? 因此、VIN_DPM 阈值是否设置为4.68V?
  2. D+/D-短路的情况、我知道 D+/D-检测的结果将是 DCP。 那么 、如果 EN1=1且 EN2=0、VIN_DPM 阈值是否设置为外部编程的 VDPM?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉询问您何时忙、但我正在等待您的回复。

    此致、
    Satoshi / Japan Disty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satoshi、

    1)对于悬空 D+/D-检测、会导致非标准适配器检测。 VINDPM 设置为外部 VINDPM 阈值。
    2) D+/D-短路检测会导致 DCP 检测。 VINDPM 设置为4.68V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我们的客户实际上在他们的原型板上评估 bq24253、但他们评论说、他们在 D+/D-检测之后的 VINDPM 阈值结果与您的评论不符。

    客户结果

    • 浮动 D+/D-:设置为4.68V
    • D+/D-短接200欧姆:设置为外部 VINDPM 阈值

    您能否再次确认并发表您的意见?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Satosi-San、

    你是对的。 我不小心翻转了我在上一篇文章中的回答。

    它应该是:
    1) 1)浮动 D+/D-检测会导致非标准适配器检测。 VINDPM 设置为4.68V。
    2) 2) D+/D-短路检测会导致 DCP 检测。 VINDPM 设置为外部 VINDPM 阈值。