This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8758-B0:LP8758-C0、LP8758-D0和 LP8758-F0是否处于活动状态?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8758-E0, LP8758-B0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625122/lp8758-b0-lp8758-c0-lp8758-d0-and-lp8758-f0-are-active

器件型号:LP8758-B0
主题中讨论的其他器件:LP8758-E0

您好!

我可以在 以下文档中看到 LP8758-C0、LP8758-D0和 LP8758-F0、但产品文件夹仅适用于 LP8758-B0和 LP8758-E0。 C0、D0和 F0是否为 NRND 或 EOL?

此致、

Satoshi / Japan Disty

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snva737/snva737.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    我们仅在 TI.com 上发布了配置 LP8758-B0和 LP8758-E0。

    C、D 和 F 版本尚未公开发布、但已发布了不同客户的定制配置。 它们不是 NRND 或 EOL。

    有关未发布的配置、请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、
    Jari Niemelä í a