This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:带缓冲电路的二极管

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625182/ucc28740-diode-with-snubber-circuit

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC24650

根据参考设计, 负向路径上带有缓冲电路的二极管、

根据其他设计、正极路径上带有缓冲电路的二极管

正确、请您详细解释一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Baskaran、

    两者都是等效的-在这两种情况下、二极管将校正电流、并防止其在反激间隔结束时反向。

    将二极管放在上桥臂更常用。

    在较低的桥臂中、EMI 可能会更高。

    下桥臂通常仅在必要时使用、例如、当使用次级侧 PSR 唤醒监控器时(次级侧上的 UCC24650与初级侧上的 UCC28730相结合)、 或者、如果将二极管替换为同步整流器 FET (SR)-将 SR 放置在较低的桥臂中更容易驱动以 GND 为基准的 FET、更容易偏置 SR 驱动器。


    谢谢、
    Bernard