This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM43601:无法创建定制部件按钮

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43601, LM3478, TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655982/webench-tools-lm43601-cannot-create-a-custom-part-button

器件型号:LM43601
主题中讨论的其他器件: LM3478TPS43061

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好,看了之前的所有博客--没有答案,球似乎掉了

问题是  、在尝试更改 BOM 部件时、有时不会显示"Create a Custom Part"按钮。  最近、每个 webench、其中12个、总是有一个零件无法 创建自定义零件 按钮。  缺少哪个部件按钮会发生变化、有时是电感器、有时是 MOSFET。  无模式。

大多数器件都具有它(电容器、电阻器、电感器等)、但现在我无法更改 MOSFET。  对于 LM43601设计、只有5个 MOSFET 出现、没有一个是良好的-高 Rdson 和高 QC。

LM3478 webench 有很多好的 MOSFET、没有一个是理想和最佳的、但至少我可以添加 "创建定制部件"。

情况对我来说完全是困难的。  我已经单独选择了一些非常好的 TI MOSFET、但无法 创建定制器件、因此死区了

与此相关、WebBench BOM 开始使用的器件并不接近于理想或最佳。  电感器、MOSFET 和二极管的"标准选择"不好。

由于有关此问题的博客很少、我怀疑大多数电子设计人员都不知道。  一位博客作者放弃并购买了模拟器件。 或者接受预先选择的糟糕器件、并完成其不够优化的设计。

我的 LM3478 webench 功率低至2.3W、效率约为99%。  您只能通过不使用 webench 的任何器件和创建定制器件来获得这一点。

因此、每个 webench 设计都意味着创建大多数关键部件。  即使是电容器、但所有这些都非常耗时、必须更改所有器件。

相关问题是所有定制器件都忽略我的器件型号并显示 custom_xxxx。  此外、您无法输入所有参数。  价格不是一个选项、始终显示为$.10。

希望 webench 能为我的定制器件节省出色的选择。  如果我想更改任何输入值、则会删除所有自定义零件。  非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vern、

    感谢您让我们了解您的情况。 WEBENCH 团队的某个人很快就会回来与您联系。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vern、

    感谢您使用 WEBENCH 电源设计器。

    LM43601在 IC 内部具有 FET、因此您无法真正选择该器件的替代 FET。 但是、我看到您担心无法创建和保存您的定制器件(不仅是 R、L、C 组件、而且也适用于 FET、而且我们也可以包含二极管)、以便您可以根据现有或未来设计的需要重新加载这些器件。 此时、我们没有此功能、但我可以让团队意识到需要此功能、以便我们可以将其纳入工具的未来版本。 我们非常感谢您对此提供的反馈。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您的回复毫无意义:
    LM43601在 IC 内部具有 FET、因此您无法真正选择该器件的替代 FET。
    我的答覆是:没有内部 FET,所以你可以选择备用 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vern、

    您是指 TPS43061等其他 IC 吗? 您所指的 LM43601是同步降压转换器 www.ti.com/.../LM43601
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vern
    我们没有收到您关于器件型号的反馈。 如果器件型号是 LM43601或 TPS43601、您能告诉我们吗?
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、TPS43061。 感谢您可能很快更新 webench。