This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:关断状态

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625190/tps62090-shutdown-condition

器件型号:TPS62090

你(们)好

我的客户有疑问。

客户正在尝试组成"偶然跟踪"(图8)。

当 Vout1关断时、Vout2的 SS 端子应为0V。

Vout2是否通过将 SS 引脚设置为0V 来关断?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从数据表中可以看出、如果 SS 引脚降至零、Vout2应降至零。