This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源或

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659935/power-or

主题中讨论的其他器件:TPS22990

我的器件具有4个锂离子电池(~14.8V)的电源。
但也可以将其连接到 USB。
我希望它在连接到 USB 时断开电池、并在不重启的情况下从5V 开始工作。
我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    这有点超出我的专业知识领域、但您可以考虑将 LM5050作为起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问。 对于类似这样的应用、您似乎正在寻找电源多路复用配置。  

    请参阅此 应用手册 、了解如何使用负载开关和电子保险丝进行电源多路复用。 为了达到14.8V、我建议查看 TPS25942自动切换配置。  应用手册的第11页包含演示此配置的原理图。  

    您可以优先使用5V USB 电压轨、以便器件可以从 USB 电压轨(如果存在)充电。 但是、如果 USB 断开连接、器件将通过14.8V 电池供电。  

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我有一个类似的项目、只有电流8A (由于 LED 更强大)、您建议怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    我们没有任何可支持高达8A 电流的集成解决方案。 但是、我们确实有一个 TPS22990概念、可以在这种情况下工作。 有关该解决方案的更多信息、请发送电子邮件至 a-huang@ti.com。

    谢谢、  

    黄亚瑟